结果:找到"火药 高射速 ",相关内容407条
- 关于不同打板批次的天线阻抗匹配问题
- 我准备打样的是一块2.4GHz射频的板子,预留了芯片天线的Π型网络做芯片天线的阻抗匹配;注:是芯片天线的阻抗匹配,不是板子的阻抗管控噢;想请问下大家:1.如果首次打板回来后,做好了阻抗匹配,选型好Π型网络里元件的参数,要怎么返工贴这一批板子呢?2.如何保证后续在嘉立创打不同批次该板子的一致性?好让Π型网络中的元件能发挥到最佳的效用。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 阻抗 射频 天线 高速 发帖人:AaronChan 发帖时间:2024-06-01 23:18:00
- 4口高速USBFE1.1S如何被DPU1.1S兼容开发资料
- DPU1.1S采用状态机单事务处理架构,而非单片机架构,多个事务缓冲区,这样减小了芯片的系统响应时间,用最少的硬件资源实现了USB2.0高速传输。芯片采用0.18uCMOS工艺设计,在负载驱动和成本方面具有优势。主要特性完全兼容USB2.0和USB1.1协议DPU1.1S中文版.pdf
- 所属专栏: 器件替换 标签: USB 2.0 高速传输。 发帖人:动能1234 发帖时间:2023-04-24 10:34:00
- ZCC52120V1A高速LDO,输出0.8V~5V可调
- GeneralDescriptionTheZCC521Aseriesarelownoise,LDOVoltageRegulatorswithenablefunctionthatoperatesfrom0.8Vto5.0Vby0.1V/step.Thesecharacteristics,combinedwithlownoiseandgoodPSRRwithlowdropoutvoltage,makethisdeviceidealforportableconsumerapplications.TheET5HAXXseriescanoperatewithupto20Vinput.TheDevice...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 20V1A高速LDO 发帖人:四维电子 发帖时间:2022-06-13 17:23:00
- 高速线缆现在发展到什么情况了?
- 根据全球权威调研公司IDC公布的数据,未来5年,中国服务器行业持续高速增长,交换机市场与服务器等比例高速增长,高速线缆、组件、连接器将迎来快速发展期,单单国内市场也将达30亿美金。而我们常用的高速线缆有DAC(DirectAttachCable)直连铜缆和AOC(ActiveOpticalCables)有源光缆。DAC由于传输距离较短所以一般用于机柜内设备间的互连,而AOC有源光缆的传输距离相对长些,所以应用于机柜间设备的互连较多。DAC和AOC最常规的应用是以太网数据通信,在明亮洁净舒适的机房内,温湿度都有较好的控制,高速线缆满足商业级0~70度即可使用。数据中心采用的TOR架构,接入层交...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 高速线缆 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-03-25 11:50:00
- Cypress同步高速SRAM的应用
- 赛普拉斯其目标市场是采用嵌入式系统解决方案,其增长速度要快于整个半导体行业:MCU,无线连接和模拟,USB及存储器产品以及使它们能够完美协作的软件的组合。赛普拉斯市场包括汽车,工业和消费电子市场在内的半导体行业。在物联网领域具有无与伦比的竞争优势,并在新兴市场(包括联网设备和无人驾驶汽车)上实现了飞跃。Cypress是同步高速SRAM市场的领先者,是网络和汽车,消费电子及工业,航空航天和国防等多个市场领域客户的首选SRAM供应商。cypress代理宇芯电子为用户提供技术支持及产品应用解决方案等产品一体系服务。高速网络赛普拉斯QDRSRAM的关键部分是基于数据包的网络应用。路由器和交换机中的数...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Cypress,同步高速SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-28 16:29:00
- 一种不用火药助推的高射速武器
- 利用转速2万转,直径1米的轮盘,实现每分钟12万发高射速武器
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: 火药 高射速 发帖人:PLNNK 发帖时间:2020-04-18 15:55:00
- 高速比较器推荐
- 有没有高速比较器2~5元的告诉比较器推荐?TI的TLV3502用着确实很爽,不过要15块,太贵了。最好是SOIC-8(150mil)的跟LM393兼容的,
- 所属专栏: 技术交流 标签: 高速比较器 发帖人:Remy 发帖时间:2018-02-11 20:26:00
- focus电子设计公司---最近忙的设计告一段落,请大家批评指正
- 最近一直忙于客户的高速信号采集板卡的设计,经过几个月的努力,终于尘埃落定,与客户协商,经客户同意后,将板卡的设计效果向大家展示一下,欢迎大家拍砖~~另,大家有什么设计需求尽管提,即使不能合作,也可以共同探讨~~长的板卡为1通道2.5gsps采样率12位CPCi采集卡,短的板卡为6通道250M12bitPCIe采集卡
- 所属专栏: 项目外包 标签: 高速信号采集 发帖人:FOCUS电路设计 发帖时间:2017-12-24 20:23:00
- 高速比较器的应用一例
- 比较器(英文:Comparator)简单来说,就像一个裁判员,它对2个输入端进行判断,从而决定输出是高电平还是低电平。如果同相输入端(+)的电压大于反相输入端(-),那么输出为高电平;反之,则然。下面这个器件TP196x(商城有现货),是一个具有7nS延时的高速比较器,现列举它的2个用途:应用图列1:这是一个弛张振荡器,该电路图(Figure8)可用来产生方波信号,或者通过检测方波信号的频率来探测C1电容的容量,即做一个高精度的电容测量仪,比如探测pF级别的小电容。具体原理,可参考《立创快报》第5期里的电子制作栏目(高精度电容测量仪),而用这个TP196X可以做得更准。应用图列2:这是一个红...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 比较器 高速 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-08-03 15:54:00
返回